{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is there a function block in SoMachine V4.3 to extract the bits of a words?
Issue:
Looking for a way to extract or set a bit within a word.

Product Line:
SoMachine, EcoStruxure Machine Expert

Resolution:
Sometimes it becomes necessary to extract or set a bit within a word.

Those function blocks can be found under the Functionblocks section under Bit/Bytes Functions of SoMachine V4.3.  Or you can simply type in WORD_AS_BIT or BIT_AS_WORD on the empty box.

The block also have to have a unique instance name.



슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
W2B_FB.jpg [120.54 KB]
W2B.jpg [36.25 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군