{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Graphic Display terminal VW3A1111 of Altivar Variable speed drives (ATV6xx/ATV9xx) used for RESET function
VW3A1111 Graphic Display terminal can be used for Drives RESET regardless of the Control Channel used, but it needs to be enabled.

This parameter is present in the menu:
5.5 Command and Reference
Stop key Enable (PST parameter)   YES  (by default)
Now  press enter on this parameter, and you will see:
The values:  no - yes - all.

When all is selected, the drive can be reset regardless of control channel.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군