{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the integrated display on a PM5000 series be replaced?
Product Line
PM5000
PM5500

Environment
Hardware
Front Panel Display

Resolution
The integrated display in PM5000 series cannot be replaced. If the integrated display is damaged or found to be defective, the entire meter will need to be sent back for repair.

The only meters with the remote display option can have just the display replaced. Please follow FA344599 for instructions






슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군