{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the Mean time between failures (MTBF) for 140CPU67861 in hours ?
The MTBF figures in hours at different temperature and continuous operation are as follows:

140CPU67861
Mtbf 30° Continuous operation
750944.688

Mtbf 60° Continuous operation
437005.446

Mtbf 85°C Continuous operation
259608.23

슈나이더 일렉트릭 Korea