{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause an AnF or load slipping error on the ATV630 and ATV930 Process Drives?
Issue:
AnF or load slipping error on the ATV630 and ATV930 Process Drives

Product Line:
ATV630 and ATV930 Process Drives

Environment:
All

Cause:
Not following the ramp. The speed feedback doesn't match the speed reference.
The sign of the speed feedback is different from the sign of the reference.
The speed is greater than 10% of the nominal speed (FRS)

Resolution:
• Check the brake feedback and the control circuit.
• Check the mechanical state of the brake.
• Check parameter BCI → brake contact input
• Check parameter BLC → brake assignment.
• Check parameter BRT → brake release time.
• Check parameter BET → brake engage time.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군