{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause an brF or brake feedback fault on the ATV630 or ATV930 drives?
Issue:
ATV630 and ATV930 showing brF or brake feedback fault.

Product Line:
ATV630 or ATV930 drives

Environment:
All

Cause:
The monitoring of the brake (assign the braking contact to a logic input) does not
match the braking command.

Resolution:
brake feedback and the control circuit.
• Check the mechanical state of the brake.
• Check parameter BCI → brake contact input
• Check parameter BLC → brake assignment.
• Check parameter BRT → brake release time.
• Check parameter BET → brake engage time.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군