{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause an CbF or circuit breaker error on the ATV630 and ATV930 Process drives?
Issue:
What can cause an CbF or circuit breaker error on the ATV630 and ATV930 Process drives?

Product Line:
Altvar Machines, Altivar Process Drives

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Inop motor circuit breaker
No mains voltage present
When running if the VBUS is less than USFH after the LCT monitor mains time out.
When stopped  if the ULN is greater than 20vac the error will occur after the LCT Mains time out.

Resolution:
Check the mains voltage
Check the main circuit breaker to see if its tripped.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군