{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why can I only use the XBTZ9780 cable (COM1 RS485) with the HMIG3U and not the HMIG5U for the Unitelway protocol?
Issue:
XBTZ9780 cannot be used with the HMIG5U

Product Line:
HMIG3U, HMIG5U, HMIG5U2, HMIG5U21, HMIG5U22

Resolution:
Uni-Telway communication has a stricter requirement about timing sequence that requires a specific hardware time that only the HMIG3U and other non-Windows based Magelis HMIs) possess. Due to the lack of such a hardware timer in the Windows based HMIs, such as the HMIG5U, the Uni-Telway protocol is only able to communicate over RS232 only for this model.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
UnitelwayRS485_XBTZ9780cable.jpg [38.51 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군