{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What is a SCF3 fault on a ATV320 drive?

Article available in these languages: 스페인어, 터키어

Issue:
ATV320 drive showing an SCF3 fault

Product Line:
ATV320

Environment:
SCF3

Cause:
n/a

Resolution:
This is a ground Short Circuit fault.
Recheck all the motor parameters. Check all the cables connecting the drive to the motor, and the motor insulation. Reduce the switching frequency. Check the adjustment of speed loop and/or brake, if applicable. Increase the Time to Restart ( ttr parameter in Set menu) - if there is a brake?  Disconnect the motor leads and then turn off the OPL and try to run the drive open circuit and see if it still faults.  If it does, the drive appears to be inoperative

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군