{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is an ASF fault on an ATV320 drive?
Issue:
Getting an ASF fault on an ATV320 drive

Product Line:
ATV320 drives

Environment:
ASF faults

Cause:
Occurs during the phase-shift angle measurement, if the motor phase is disconnected or it the motor inductance is too high.

Resolution:
Check the motor phases and the maximum current allowed by the drive.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군