{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Video: Can the faceplate of the ATV320 drive be mounted sideways?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
What options do you have when Mounting Altivar 320 Faceplate?

Product Line:
ATV32, ATV320

Environment:
All ATV32 series, ATV320 "B" type only.

Cause:
Application requires horizontal mounting for control access.

Resolution:
The faceplate of the Bookshelf Version of the ATV320 can be mounted Horizontally.  This only applies to the drives with part number ATV320..B.  It will require a modification of the drive, and an additional mounting bracket will be needed.  The part number for this bracket is VW3A9920.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군