{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the Process Drive keypad be removed from the drive?
Issue:
Can the Process Drive keypad be removed from the drive?

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 630, Altivar 930
Environment:
All

Cause:
Customer wants to remove the keypad

Resolution:
Yes, the keypad (HMI) can be removed from Process Drives, unless you are controlling the drive with the keypad it will have a fault / drive will stop when keypad is removed.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군