{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

How to wire ext stop for TEsysU if controlled over communication?

External stop (NC contact) must be wired between the communication module output OA1 and TesysU coil. For this purpose it is not possible to use pre-wired terminal block, because the connection between communication module and TesysU coil must be done manually. Wiring will be done:
comm. module.OA1 - ext stop NC contact - base.A1
comm. module.COM - base.A2
We recommend to use LUB12 or LUB32 instead of LUB120 or LUB320 due to existence of A1,A2 terminals (open-style).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군