{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can Magelis HMI communicate with an Allen-Bradley CompactLogix 5370 PLC via 1769-L30ER?

Issue

I would like to read and write from my Magelis HMI to an Allen-Bradley CompactLogix 5370 PLC via 1769-L30ER module.

Product Line

Vijeo Designer, Magelis HMI (XBTGT, XBTGK, XBTGH, HMISTU, HMISCU, HMIGTO, HMIGTU)

Resolution

For the Magelis HMI to communicate to an Allen-Bradley CompactLogix 5370 PLC via 1769-L30ER module, use the Allen-Bradley Ethernet/IP
In the Vijeo Designer configuration software, the protocol can be added under the IO Manager node in the Navigator pane.
Driver selection

From the CompactLogix software, one can export an .L5K file and Link Variables to Vijeo Designer in order to sync the tags.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군