{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Are the PM5000, PM8000, ION7650, ION8650 and ION9000 meters calibrated to ANSI C12.20 at unity power factor?
Product Line
PM5000, PM8000, ION7650, ION8650 and ION9000

Environment
Meter Specifications

Resolution
Schneider Electric does not calibrate to C12.20, we verify to it.  The ANSI C12.20 claim is as follows:

ION9000/ION8650 Accuracy Class 0.1 (0.1% energy accuracy at unity PF)
PM5000/PM8000/ION7650 Accuracy Class 0.2 (0.2% energy accuracy at unity PF)

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군