{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the AR9000RAMP be used on the shock pallet of the AR3xxxSP cabinets?
Issue:
A customer may want a reusable ramp to use on AR3xxxSP cabinets.

Product Line:
NetShelter SX SP, SX3K

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
If a customer looses their shock packaging ramp, or requests a reusable ramp, is there one available for the AR3xxxSP cabinets?

Resolution:

The NetShelter shock packaging (AR3xxxSP) cabinets ship with single use wooden ramps.
The NetShelter SX3K Integrator Ready (AR9xxx) cabinets have a reusable metal ramp available with with the cabinet, or separately under sku AR9000RAMP.
The AR9000RAMP is also compatible with the NetShelter SX shock packaging cabinets (AR3xxxSP)

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군