{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to Migrate a Framework(Template) from an ION7x50 to ION9000?
Issue
Uploading an ION7x50 template file directly to ION9000 does not allow the ION9000 to function correctly.

Product Line
ION7x50
ION9000

Environment
Framework

Cause
Due to the structural changes on some modules and modifications on the new platform, the use of some modules on the default framework of the ION9000 meter may differ from the default framework on the ION7x50 meters.

Resolution
Please see the attached document.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Custom Framework Migration_V1.2.docx [1.23 MB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군