{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What EMC category does ATV320U55N4B-U75N4 comply?
ATV320...B meets the criteria of IEC61800-3 standards. However the EMC environment and categories can vary according to motor cable length and existence of additional EMC filter.

ATV320U55N4B, ATV320U75N4B with integrated EMC filer (without additional filter) meets IEC 61800-3, category C3 with shielded motor cable up to 30m.
With additional filer VW3A4424 these drives will meet category C2 or C1 (100m in C3, 50m in C2, 10m in C1) shielded cable.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군