{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Can the firmware version of X80 IO modules be accessed from the M580?

Issue
Trying to read the firmware version of Analog and Discrete IO modules using either Unity Pro or DDTs from the M580.

Product line
M580, X80, Unity Pro, Unity Loader

Resolution
There are no means for acquiring the firmware version of the IO modules from either the DDTs or Unity Pro. The only method of querying the firmware version of IO modules is using Unity Loader.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군