{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the HMIG3U play a sound file?
Issue:
Is it possible to play a sound file when an alarm occurs with the Magelis HMIG3U?

Product Line
HMIG3U

Environment:
Vijeo Designer V6.2 SP8

Resolution:
The HMIG3U can play sounds through the AUX port.  You will need to get this Schneider Electric connector HMIZGAUX.
The Speaker output on the AUX is rated for 300 mW (Rated Load: 8 Ω, Frequency: 1 kHz)
It supports sounds files that are 16-bit mono PCM or IMA ADPCM with 8, 12, or 16 kHz sampling rate. If you use a 11.025 kHz sound file on the HMIGTU, the file will play at 12 kHz.


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군