{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Device Type Installer - Error message: 'Cannot find ProductRegInfo'
Product Line
Power Monitoring Expert 9.0, 2020, 2021, 2022, 2023

Environment
Device Type Installer - Management Console

Issue
Device Type Installer (DTI) gives an error when attempting to install device type: 'Cannot find ProductRegInfo'. Is DTI installed correctly?

Cause
The user does not have permission to add the following Registry Key:
Added Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\9.0\DeviceInfo\<Device_Name>\DefaultFirmware
Added Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\9.0\DeviceInfo\<Device_Name>\TemplateStrings\DefaultVoltsMode

Resolution
Use a Windows administrator account to create a new Device Type or run Management Console/Device type editor as an administrator directly.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군