{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the voltage trip levels for the ATV340 drives?
Issue:
ATV340 voltage trip levels.

Product line:
ATV340, Altivar 340

Environment:
480V models

Cause:
High line voltage, regeneration

Resolution:
The trip level for Overbraking is 820VDC on the DC bus.
Overbraking threshold is 780VDC on the DC bus.
The trip level for Mains Overvoltage is 760VDC on the DC bus.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군