{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to discover and add the devices in Ecoreach that are connected as Modbus slaves to the gateway?
To discover the device click on the "Launch Device Discovery" on the Ecoreach home screen to discover the Gateway. Once the gateway is discovered enter the Modbus slave address in the "Address" section and then select the required devices by clicking on the checkbox next to the IP address of the discovered device and click on "Add Devices" to add the devices to the Ecoreach project.
Please refer to the attached document for details.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Ecoreach Device Discovery.pdf [288.05 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군