{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the required control voltage for the ATS48?
Issue:
Required control voltage for the ATS48.

Product Line:
Altistart 48 Soft Starter

Environment:
All

Cause:
Installation documentation

Resolution:
ATS48...Q the control circuit voltage is 220 - 15 % to 415 + 10 %, 50 / 60 Hz
ATS48..Y control circuit voltage is 110 - 15 % to 230 + 10 %, 50 / 60 Hz
This is AC voltage, and is applied to the CL1 and CL2 terminals.

Electrical Characteristics

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATS48 wiring.pdf [69.85 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군