{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the Part Numbers for the touch screen attachments for the Harmony/Magelis HMIS5T or HMISCU?
Issue
What are the Part Numbers for the touch screen attachments for the Harmony/Magelis HMIS5T or HMISCU?

Product Line
Harmony/Magelis HMIS5T
Harmony/Magelis HMISCU

Resolution
The touchscreen front attachment part of the Harmony/Magelis HMIS5T or HMISCU has two sizes, a 3.5 inch touch display and a 5.7 inch touch display - each with the choice of with or without the Schneider Electric logo. All of them have the same mounting solution and cutout hole size and are 320x240 pixels.
All of the following screen modules can be used for Harmony/Magelis HMIS5T and HMISCU processor back modules:

3.5" with Schneider Electric logo:
HMIS65

3.5" without logo:
HMIS65W

5.7" with Schneider Electric logo:
HMIS85

5.7" without logo:
HMIS85W

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군