{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Performing Auto tuning in VFDs with Bypass.

Issue:
Can I perform an Auto tune on Enclosed drives with bypass?

Product line:
ATV660, ATV960, SFD212, 8839EFD ,8839MFD

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
No, it is not possible to perform an auto tune without the motor connection. With Bypass, the drive output contactor is open when no run command is present. On the other hand, if a run command is present, auto tune can not be performed.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군