{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can the ATV212 be programmed for forced local?
Issue:
ATV212 setup for forced local

Product Line:
Altivar 212

Environment:
All

Cause:
Might be using communications for monitoring but controlling by the drive's terminals

Resolution:
Forced local can be triggered by either of two ways:
  • Assigning F108 (always active logic) to 48, which keeps forced local active
  • Assigning F113 (RES terminal) to 48, which triggers forced local when RES is active

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군