{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible to use Ethernet IP and Ethernet TCP on the same network using an ATV630?
Issue:
Usage of Ethernet IP option and the integrated Ethernet TCP on the same network with an ATV630

Product Line:
Altivar 630

Environment:
All serial numbers

Cause:
I have several ATV630 monitoring Ethernet, some have option Ethernet cards and some do not.

Resolution
Ethernet IP and Ethernet TCP cannot be used on the same network.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군