{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is an OHF fault on an ATV32 drive?
Issue:
ATV32 drive showing an OHF fault

Product Line:
Altivar 32

Environment:
All

Cause:
Over heating

Resolution:
OHF [Drive overheat] • Drive temperature too high. • Check the motor load, the drive ventilation and the ambient
temperature. Wait for the drive to cool down before restarting.
Check to see if the fans are running.  Drive thermal state of 70% and above should allow the fans to come on.
Under monitoring NON- menu.
THd [Drv.thermal state] % Drive thermal state.  100% = Nominal thermal state, 118% = "OHF" threshold (drive overload).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군