{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the process to order an 18 pulse Altivar ATV630 or ATV930 Process drive?
Issue
Process to order an 18 pulse Altivar ATV630 or ATV930.

Product Line:
ATV960, ATV630 ATV930 drives

Environment:
18 pulse process drive only

Cause:
Custom ordered drive

Resolution
If you need to order the new Process drive with 18 pulse technology you will need to start with the ATV960 custom drive then choose between 50HP and 500HP.    Now choose 18 pulse EP418 under the Harmonics Migration/Line reactor option.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군