{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Braking unit availability for ATV930C22N4C AltivarProcess variable speed drives

Article available in these languages: 스페인어, 터키어

There is no option-braking unit (BU) available for ATV930C22N4C.

Braking units are available for C11N4C, C13N4C, C16N4C, C25N4C, C31N4C, but not for C22N4C. For 220kW drive, we offer ATV930C22N4 that has built-in braking transistor, so BU is not needed for this size.
If braking is needed for 220kW drive, correct reference for purchase is ATV930C22N4.
If ATV930C22N4C is bought there is no option to add braking unit or resistor.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군