{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How many cables can be connected to the 04456 connection plate?
The distance between two consecutive connection plates on the 04456 is 64 / 65mm:

Each connection plate is prepared for the connection of maximum 8 cables (4 on each face of a connector plate).


It's the responsibility of the panel builder and sub-contractor to check creepage distance and more specifically clearance distance of connections on the connector plates: see IEC61439-1, for Ui =1000V the clearance distance must be greater or equal to 14 mm.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군