{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is the ATV320 obsolete?
Issue:
ATV320 obsolescence

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Obsolescence documentation

Resolution:
The ATV320 is not obsolete.
It is a currently marketed product line, introduced in 2016.
The ATV320 is the functional replacement for the ATV32 and the ATV312, both obsoleted in 2017.

updated Feb 2022


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군