{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What can cause an ENF [Encoder] Fault on an ATV340 series drive and how do I correct it?

Issue:
Customer is experiencing an ENF [Encoder] Fault on an ATV340 series drive.

Product line:
ATV340

Environment:
Encoder function is being used.

Cause:
Encoder feedback error.

Resolution:
 Verify the configuration parameters for the encoder used.
 Verify the mechanical and electrical operation of the encoder.
 Check the consistency between the encoder signals and the direction of rotation of the motor.
 If necessary, reverse the direction of rotation of the motor ([Output Ph rotation] PHr parameter)

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군