{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
On the ATV320 can motor rotation be reversed using programming?
Issue:
ATV320 reverse motor rotation with programming.

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Need to reverse motor rotation

Resolution:
No, the ATV320 does not have this functionality in the programming. Two motor leads will need to be swapped in order to reverse motor rotation.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군