{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
PowerLogic EM4800 Configuration Tool download
Product Line
EM4800 series meter
E4800 series meter
EM4000 series meter

Environment
Configuration tool

Resolution
Latest version as of 03/05/2019
Attached is the EM4800 Configuration Tool or can be downloaded from the Schneider Electric website here. Uninstall any prior version before installing v1.70.
The EM4800 Configuration tool is usable with the EM4800, E4800, and EM4000 series meter.
The latest version 1.7.0.1255 adds support for the newer EM40xxxx model numbers.

Attached are the previous versions of the EM4800 Configuration Tool if needed:
EM4800 Configuration Tool v1.61
EM4800 Configuration Tool v1.40

Refer to FA212611 for the username and password for the EM4800 Configuration Tool.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
SEMetershop_V1.6.1.1154.zip [5.21 MB]
SEMeterShop_V1.4.0.1060.zip [896.81 KB]
SEMeterShop_1.7.0.1255.zip [5.62 MB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군