{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is there a difference in the P24 and +24 terminals on the ATV630 drives?
Issue:
Difference between the P24 and +24 terminals on the ATV630 drives.

Product Line:
ATV630

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
P24 Output power supply for digital inputs and STO  +24 Vdc  Tolerance: –15...+20%  Current: maximum 1.1 A
+24 Digital input power supply   +24 Vdc input supply  Tolerance: –15...+20%  Current: 100 mA

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군