{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is the P24 and 24V the same on Altivar Process Drives?
Issue:
Difference between the P24 and 24V supplies on Altivar Process Drives

Product Line:
ATV6xx   ATV9xx

Environment:
All serial numbers

Cause:
P24 voltage rating

Resolution:
Yes, there is a difference.
P24 is a +24Vdc external input supply maximum current: 0.8 A
24V is a +24Vdc output supply for digital and STO safety inputs: maximum 200 mA

+24
P24



슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군