{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What does the suffixes W and WS mean on ATV320...W and ATV320...WS?
Issue :
Meaning of "W" suffix on the ATV320.

Product Line :
Altivar Drive

Environment :
ATV320

Cause :
Looking for an enclosed ATV320

Resolution :
The ATV320 that comes with the "W" or "WS" suffixes are both enclosed units. Enclosure rating is UL Type 12 /IP66.
"W" is without a Vario line disconnect switch
"WS" is with a Vario line disconnect switch

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군