{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
When should ATV61/71 internal fan start?
ATV61 and ATV71 drives,
On Size 2 to 5b the fan starts on a temperature threshold THD=70% and is stopped when THD < 60%

On Size 6 to 15 and 690V range the fan starts as soon as the run command is applied.

Size 2 to size 5b are drives from 075N4 till HD18N4 (included).
Size 6 to 15 are drives HD18N4 and above.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군