{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the operating time of ground fault protection devices defined in the UL 1053 standard?
The UL 1053 standard defines in Table 22.1 the operating time of the ground fault protection devices:
Ground-fault current (A)Time (s)
85% of pickup currentShall not trip
115% of pickup currentUltimately
150% of pickup current2
250% of pickup current1

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군