{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to solve the issue that Unity Pro XLS V7 will crash if any action made in Win7 SP1.

1.Issue

Customer are using Unity Pro XLS 7.0 for developing logic with Quantum safety controller. The software was installed in a laptop with Windows 7 SP1 Operating system and was having 16GB RAM. The Unity Pro application was opening but if customer do any action like saving or analyzing project, the software crashes immediately and closes with a message as attached.


2.Environment

Windows 7 SP1, Unity Pro XLS V7.

3.Resolution

Uninstalling the Microsoft visual c++ 2012,2013,2015 Redistributable (x64) (x86) all these from PC in “Programs and Features”, then re-install the unity pro XLS 7.0.
C++.png

4.FAQ Applicable Conditions (Optional )

No.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Remove C++.PNG.png [25.52 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군