{}

브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
In need of none or odd parity setting on the Link150 when Modbus ASCII is used

Issue:

The user may require a specific parity setting on the Link150 (EGX150) when the transmission mode has been set to Modbus ASCII

Product Line:

Link150 (EGX150)

Resolution:

When the transmission mode is set to Modbus ASCII, the parity of the serial port is limited to EVEN. Unfortunately, parity cannot be adjusted to none or odd.