{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to get and display HMI target's IP address with Vijeo designer

1. Issue

This FAQ describes how to get the display HMI target’s IP address with Vijeo Designer

2. Environment

Vijeo Designer 6.2

3. Resolution

In Vijeo Designer, no system variable can be directly used to get HMI target’s IP address. However, we can use system function getinfostring() to get HMI’s IP address and display during runtime.

Examples (Ethernet 1 IP Address):
Sys.getInfoString(IP_ADDRESS_1)
Sys.getInfoString(IP_ADDRESS)


Note:
  1. The value displayed by the getInfoString() method is the system information at Startup. That
information will not be updated once the program is running
  1. getInfoString() always returns an empty string when used in Web Gate.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군