{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can an ATV320 be used for Synchronous reluctance motors?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
ATV320 with Synchronous reluctance motors.

Product Line:
ATV320

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
NA

Resolution:
No, the ATV320 is not designed for reluctance type synchronous motors.  Only ATV600/900 series and ATV340 drives can be used with reluctance motors. These drives have the control law dedicated to run this kind of motor.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군