{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause an LFF1 error on the ATV12 drives?
Issue:
LFF1 error on the ATV12 drives

Product Line:
ATV12 drives

Environment:
All

Cause:
AI current loss fault

Resolution:
Detection if:
• Analog input AI1 is configured as
current
• AI1 current scaling parameter of
0% CrL1 page 52 is greater,than 3 mA
• Analog input current is lower than 2 mA

Check for loose connections

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군