{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why can’t we read external variable value in Vijeo Designer simulation mode if driver is MODBUS SLAVE

1.Issue

In simulation mode, Vijieo Designer can’t read external variable value if driver is MODBUS SLAVE.

2.Environment

Issue happens in Vijeo Designer 6.2 SP3~SP10.

3.Resolution

The feature is not supported in simulation mode since Vijeo Designer 6.2 SP3 to SP10.
It will not impact the runtime when it downloaded to a Target for operation.

4.FAQ Applicable Conditions

FAQ applies to Vijeo Designer 6.2 SP3~SP10.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군