{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the recommended cable type to be used with the ATV660 drives?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Customer wants to know if they should use 2000V cables or 1000V/600V cables for long cable distances.

Product line:
Altivar Process, ATV630, ATV930

Environment:
All model numbers

Cause:
Long motor cable distance

Resolution:
The type of cable used depends on the length of the cable and the motor selection.
Each type or brand of wire will have different characteristics (insulation, coupling capacitance, etc).
Consult the cable manufacturer for selection recommendations.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군