{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is SSF code on the ATV320 drives?
Issue:
Altivar 320 drive is showing SSF and the motor will not run.

Product line:
Altivar 320, Altivar Machine

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Torque Limitation

Resolution:
SSF means the drive has reach the Torque Limit fault setting.  This parameter is not enabled by default on the drive.
To disable go to CONF > FULL > FLT > TLD > SSD and change the setting to 'no'.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군