{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is TJF2 fault on the Process drives?
Issue:
What is TJF2 fault on the ATV630 and ATV930 drives and what can cause it?

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 630, Altivar 930

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
The thermal model of the AFE IGBT thermal monitoring has detected an overheat.

Resolution:
This possible causes are Ambient temperature too high, bad cooling fan, or filter blocked. Check the ventilation of the AFE brick and the ambient temperature.  Also, check the cooling fans for proper function.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군